奇石乐中国




奇石乐参与冬季试验: 为极端气候条件下的试验运行提供专业支持

瑞士, 07.04.2010

为了优化发动机的内部工作过程, 了解实际运行条件的工作状态非常重要. 除了在试验台上的工作, 应用工程师必须能够利用便携、兼容的燃烧分析系统进行试验运行.

KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test

因此奇石乐推出了专为车辆应用设计的新型便携式燃烧分析系统KiBox® To Go. 这使得所有重要的燃烧参数都可以实时精确地确定. 很多客户已经利用借用的方式对KiBox®进行了数周的试验.

为此, 奇石乐的专家在3月初的位于北极圈以北的Arctic Falls试验场的冬季试验中, 证明了如何利用KiBox® 及其相关测量系统的最大优势. 试验过程中的极低温度对人和设备的要求很高. 在–30°C下修正不正确的电缆敷设难度很大, 冷凝是测量设备受到的持续挑战. 奇石乐现场服务团队帮助客户在试验过程中快速获取和分析高质量的燃烧数据.

关于试验场的背景资料
位于瑞典的Arctic Falls试验场配备精良, 拥有200公顷围栏场地, 可同时为不同的汽车公司服务. 对于试验场的私营管理者来说, 保密和安全是最重要的. 这有利于建立信任. 在5个独立的工作站及其相关的办公室内, 可每周7天, 每天24小时进行工作和试验. 试验人员可通过高速互联网与其开发中心进行联系. 不同尺寸的环道、防滑盘、跟踪处理和不同的坏路面满足车辆研发人员的需求. 27个低温舱(温度低至 –40°C)使工程师可随时进行试验.

返回

 
 
Kistler View 2011

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930