Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Grundlagen der Werkzeuginnendruckmessung

Der Werkzeuginnendruck beschreibt die Füllphase, die Kompressionsphase und die Nachdruckphase beim Spritzgiessen sehr exakt.

Verlauf des Werkzeuginnendrucks

Der Verlauf des Werkzeuginnendrucks
Zu Beginn der Füllphase (1) tritt die Schmelze in die Kavität ein. Wenn die Fliessfront den Sensor erreicht (2), ist ein Druck messbar. Mit zunehmender Füllzeit sollte der Druck nahezu linear ansteigen. Bei der volumetrischen Füllung der Kavität ist das Ende der Füllphase (3) erreicht, und die Schmelze wird in der Kompressionsphase verdichtet, um die Ausformung der Formteilkonturen sicherzustellen. Nach Erreichen des maximalen Werkzeuginnendrucks (4) folgt die Nachdruckphase. Die Nachdruckphase gleicht die hohe thermische Kontraktion des Kunststoffs – also die Verkleinerung seines Volumens infolge der Abkühlung – durch nachgeschobenes Material aus. In dieser Nachdruckphase werden bis zu 10 % des Formteilvolumens in das Formnest gedrückt. Die Abkühlung und Erstarrung des Formteils von der Werkzeugwand her erschwert die Druckübertragung und damit den Schmelzefluss vom Schneckenvorraum über das Angusssystem in die Kavität, da sowohl die Schmelze höher viskos wird, als auch der Kanal verengt. Wenn die Schmelze im Angussbereich erstarrt (5), lässt die fortschreitende thermische Kontraktion den Druck im Formnest bis auf den Umgebungsdruck absinken (6). 

Die unterschiedlichen Eigenschaften der Schmelze amorpher und teilkristalliner Kunststoffe spielen während der Füllphase keine Rolle, solange ihre Viskositäten gleich, die Schmelzen aber unterschiedlich kompressibel sind. Bei teilkristallinen Werkstoffen muss zum Druckaufbau am Beginn der Nachdruckphase mehr Schmelze in die Form nachgeschoben werden als bei amorphen. Während der Abkühlung des Kunststoffs unter Nachdruck ist weitere Schmelze in die Form zu bringen, um die Volumenkontraktion auszugleichen und Einfallstellen am Fertigteil zu verhindern

Besonderheiten bei amorphen Thermoplasten

Besonderheiten bei amorphen Thermoplasten
Bei amorphen Kunststoffen wie Polystyrol (PS), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Styrolacrylnitril (SAN), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC) und Polyvinylchlorid (PVC) fällt der Werkzeuginnendruck in der Nachdruckphase analog zur sinkenden Formteiltemperatur, infolge der immer grösser werdenden Viskosität und der damit verbundenen schlechteren Druckübertragung vom Schneckenvorraum in die Form, bis auf Umgebungsdruck ab.

Besonderheiten bei teilkristallinen Thermoplasten
Besonderheiten bei teilkristallinen Thermoplasten
Bei teilkristallinen Werkstoffen wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA) und Polyoximethylen (POM) bleibt der Werkzeuginnendruck nach der Kompression bis zum Erreichen des Kristallitschmelzbereichs wegen der zunächst noch guten Druckübertragung fast konstant. Danach fällt der Druck wegen der starken Volumenkontraktion während der Kristallisation steil ab. Die Dauer des Nachdrucks hängt unter anderem von der Wanddicke des Formteils, vom Kristallisationsgrad des Werkstoffs oder den Verarbeitungsparametern ab. So ist z.B. der Kristallitschmelzbereich bei teilkristallinen Werkstoffen abhängig vom herrschenden Werkzeuginnendruck.
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11